This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:DCAN 通信位0错误

Guru**** 2797165 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676118/tms570ls0432-dcan-communication-bit0-error

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我正在尝试在两个 TMS570LS0432电路板之间建立 CAN 通信。 我从 Halcogen 生成了相同的代码

已使用公共 GND 交叉连接电路板的 DCANTx 和 DCANRX 引脚

当我调试它在发送器中显示 Bit0错误、在接收器中显示填充错误时、帧未被传输

电路板在回路模式下工作正常  

当我尝试在电路板之间传输帧时、问题就会出现

有人能告诉我这个问题的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinary、

    CAN 网络要求每个节点都有一个 CAN 收发器。 它不能通过直接连接 CAN 信号来使用。