This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:内部上拉/下拉电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733296/rm44l520-internal-pull-up-pull-down-resistor-values

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438AMSP430F5419A

您好!

几年前、我的客户在 MSP430F5419A/MSP430F5438A 的超低功耗设计方面拥有一些经验。  

当时、他们在一个装配体上遇到了一些问题、该装配体在设计中使用了多个内部上拉/下拉。  电路板在-40C 下电上电、启动后无法驱动至最低回路电流值。  此问题可追溯到硅电阻器值(环境温度下为35K)和宽 TC 效应。

如今、他们 还在半低功耗应用中使用 RM44L520APZT 测试设计。  处理器端口映射指示使用了内部上拉/下拉。  数据表未指示硅电阻器值、仅指示驱动电流(环境温度为20uA 和100uA)。  一些端口引脚具有内部上拉/下拉电阻器、与组装在组件上的分立式电阻器并联、从而将电阻器并联放置并降低总电阻器值。


请有人告知内部上拉/下拉电阻值是多少、如上例中所示、以欧姆为单位?

是否还有任何图、如下面有关 RM44L520APZT 的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    在本例中、上拉/下拉是一种电流源。 这就是指定电流的原因。  根据 Vccio 等效电阻、可以计算出。 在建议的工作条件下,Vccio 的标称值为3.3V。 在这种情况下、20uA 上拉/下拉的等效电阻为165kOhm、100uA - 33kOhm。  应考虑输入电流的最小值和最大值。

    此致、

    米罗