This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1227:TMS570LS1227

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675831/compiler-tms570ls1227-tms570ls1227

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我的项目 基于 Hercules TMS570LS1227、 需要在其中基于 SPI 接口连接 SD 卡。 我从以下链接中找到了来自社区的示例代码

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/452304/1752469  (SD_CARD_1227ZWT)

此 SD 卡源代码移植用于 TMS570ls1227、我能够编译源代码并 能够通过 串行和 SPI 接口进行通信。

调用 disk_initialize()函数时出现问题,其中以下子例程是函数的一部分

Power_on ();  ------ >                      SPI 初始化--正常工作

2. send_inition_clock_train ();  --->  确保卡处于 SPI 模式--工作正常

3. select ();                           -->  芯片选择    --工作正常

4. if (send_cmd (CMD0、0)=1)-->进入空闲状态 --工作正常

5.if (send_cmd (CMD8、0x1AA)== 1)---- >       查找 SD 卡版本(SDC Ver2+)--工作正常

6. 如果(OCR[2]=0x01 && OCR[3]==0xAA)-->   卡可以在2.7-3.6V 的电压范围内工作--工作正常

7. if (send_cmd (CMD41、1UL << 30)=0)--> send_OP_COND (ACMD) ,其中 CMD41   (0x40+41)   

  但它始终返回1或5、并且永远不会按照预期结果返回0。

请找到随附的代码、让我建议可能出现的问题以及解决方法。

完整源代码:

e2e.ti.com/.../0456.SD_5F00_CARD_5F00_1227ZWT.zip

2.错误发生函数的源文件(disk_initialize()):

谢谢、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    SD 卡使用哪种 CS? 我注意到您在 select()中启用了 CS0 (GIO),但您在 SPI_SENS()中使用了 CS1。 请在 GIO 模式下使用 CS0来选择 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wong、

    感谢您的宝贵支持!!!!!

    获得 CMD41和 SD 卡的替代解决方案工作正常。我能够创建文本文件并在 SD 卡上读取/写入数据。

    谢谢、
    Anil