Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 降级:
我们使用的是 TM4C1294KCPDT、我们在代码中使用一些中断、包括 timer0~4、I2C0~3、Mac、uart0、1、 2、7等
在以下代码中,updateMCU()函数实现了更新 MCU 片上闪存函数,如下所示:
但是,我们添加了 timer5的中断,程序将在 updataMCU()函数处停止。
然后添加代码以禁用 timer5的推理,程序正常。
我们想知道为什么我们使用以下代码无法禁用 timer5的中断?
HWREG (NVIC_DIS0) = 0xffffffff;
HWREG (NVIC_DIS1) = 0xffffffff;
此致
祝你好运