This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 Tivaware 的 Code Composer Studio 简单代码

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675656/tm4c123gh6pm-code-composer-studio-simple-codes-using-tivaware

器件型号:TM4C123GH6PM

你(们)好。 过去三年、我一直在与 TM4C123GH6PM 微控制器合作。 我是危地马拉圣卡洛斯大学的实验室讲师、我使用 TivaWare 开发了简单代码(测试)、任何人都可以使用。 我想在这里向大家介绍这些内容,因为当我开始使用它时,找到材料有点困难。

我甚至有一些西班牙语材料、以防有人需要。

Hola。 He Estado trabajando con el microcontrolador TM4C123GH6PM POR los últimos Tres años enseñándolo í a en el Laboratorio de electronica en la Universidad de San Carlos de Guatemala。 他 códigos ó n muy simples para que los estudiantes no se pierdan en su aprendizaje utilizando el TivaWare y me gustaría ó n compartirlos con todos por acá ó n、dado que a veces Cuesta encontar códigos ó n funcionales o simplemente información ó n de los mosmos。

de igual manera Cuento con material en español ó n para comprender la teoría Detrás ó n de los códigos ó n por si alguno esta interesado。

github.com/.../Introduccion_Sistemas_Embebidos_TM4C123GH6PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您对社区的贡献。 我相信很多人会发现您的示例很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    干得好-慷慨-和公司/我(可能)能够帮助您的工作。 我们计划下个月下旬飞往您所在地区的航班。 如果您愿意通过"PM"与我联系(在这里、通过勾选"Enable messages/Communications"(启用消息/通信)-论坛注册的一部分)、并且有兴趣-我可以提供详细信息。

    做得不错-尽管如此...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    为了回应查尔斯/CF1的情绪、非常感谢您分享这一信息、让我们的社区从中受益。

    我想添加一条注意事项、如果您能在不久的将来提供所包含示例的简要摘要、例如使用的外设或它们适合的任何应用、这将极大地有助于确定性。 许多用户使用"搜索"功能、虽然您在帖子中制作的标签可能会有所帮助、但我认为我们的 E2E 搜索对它们的优先级不高。 编辑您的原始帖子或在包含可搜索术语的描述的其他帖子上添加帖子、将有助于新人找到您的商品!

    再次感谢您与我们大家分享您的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    做得非常好——这位长期记者(完全)错过了!   提供增强的"成功搜索-然后实际查找"功能-证明非常重要!

    我们公司即将推出多款"基于123的增强产品"、这些产品极大地提高了串行总线(I2C、SPI、UART、CAN、尤其是 CAN)的速度/易用性、并在紧凑的配套显示设备上执行实时诊断。    

    我们计划在中美洲和南美洲(ABC -阿根廷、巴西、智利)以及危地马拉的海报 David 的首次推出。   (我们其中一位年轻员工的父母-来自那里-(非常)小世界...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽力而为。 帮助他人走上陡峭的学习曲线始终是一件好事。

    我建议为您的代码集合建立一个更实用的分支机构:考虑您是否可以将代码打包到软件模块中、以便其他人可以合并到他们的项目中。

    例如、您能否编写一组 GPIO 例程、将引脚设置为输入或输出模式并设置或清除该引脚? 您能否编写一组计时器例程、使用户可以指定定期调用用户例程的间隔? …

    下次需要定期翻转引脚时、只需调用这两个模块即可完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇-第一个“拉尔夫” 增强搜索/查找... 现在是“Danny”... 通过"可重复使用、标准、代码模块"增加可用性。   (即更广泛、更可部署/更有效的方法!)

    这个论坛可能需要"更多来自海外的首次访问者-"进一步推动/推动我们?"    (特别需要-由 Moi 提供)