This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C123GXL:器件不再通信、LCD Booster Pack 显示屏

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675600/compiler-ek-tm4c123gxl-device-no-more-communicating-and-lcd-booster-pack-display

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试使用 LCD Booster Pack 运行 grlib_demo。

由于显示屏无法正常工作、因此我在四处搜索以查看问题是什么以及如何解决。 基于 e2e 上的帖子、我尝试了一些修改并刷写了器件。 此后、它不再进行通信。

下面是我引入的代码(从第1035行到第1044行)的快照、也显示了错误。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我修改的参考帖子。


    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/423639/1514729#pi320098=4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sahil"]由于显示屏无法正常工作,因此我搜索以查看问题是什么[/报价]

    [引用 user="Sahil]基于此帖子、我尝试了修改并刷写设备...  [故障继续][/报价]

    您是否提供了"完整/正确"数据和"事件链"、以便在此处提供这些数据和事件链时能够提供最佳帮助?   

    您的主题行列表 、"不再通信"-添加到您的主题行中、 (总是臭名昭著的) "显示不工作!"    "不工作"-更强烈地应用于那些试图帮助您的人。   这可能意味着无限数量的故障-从而证明(非常)几乎没有什么帮助-您的无电帮助 crüe。    您会注意 到"不再通信"-这是唯一的故障吗?   

    • 屏幕是否初始化-并显示打开的屏幕?   这很重要-不是吗?
    • 您说"不再通信"-这表明显示屏-一次-确实进行了通信!   是这样吗?
    • 除了成功 的"沟通"(如果是这样)之外-您的显示和 MCU (曾经)是否满足您的要求?    
    • 如果是-更改了什么-以中断成功的操作?   这是重要信息-不是吗?
    • 您在所提供的两个报价中的最后一个注释、 即"此帖子" -但根本不提供该帖子的标识。  [编辑:] 在我的写作之后添加了海报!

    如本节所述,似乎(非常需要)需要作出实质性澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您打算尝试使用 NMI 引脚作为 GPIO、对吧? 如果您为 GPIO 配置 JTAG 引脚、则会将器件锁定在 JTAG 访问的范围内。 但是、这不是您正在做的事情。 不确定为什么调试器未连接到目标。 请尝试按照以下步骤解锁器件。

    1.为电路板断电、然后按重置

    2.为电路板通电、但不要释放复位

    3.根据 LM 编程器的"对话框"运行 JTAG 解锁序列

    4.对电路板进行下电上电

    5.执行闪存擦除检查或加载一个简单的程序以确认调试器可以再次访问 MCU

    请使用以下代码为 GPIO 配置 PD7。

    HWREG (GPIO_PORTD_BASE_GPIO_O_O_LOCK)= GPIO_LOCK_KEY;

    HWREG (GPIO_PORTD_BASE_GPIO_O_O_CR)|= GPIO_PIN_7;