This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:eCAPx 和 eQEPX 模块复位后的 I/O 多路复用和控制模块默认值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675354/tms570lc4357-i-o-multiplexing-and-control-module-default-values-after-reset-for-ecapx-and-eqepx-modules

器件型号:TMS570LC4357

您好!

 TMS570LC4357 TRM 中描述的 eCAPx 和 eQEPX 模块的 I/O 多路复用和控制模块默认值不与在目标上观察到的值内联。

特殊引脚复用寄存器 扩展值@根据 TRM 复位 加电或系统复位后观察到的值
PINMMR169 (0xFFFF1FB4) 0x00000000 0x01010101
PINMMR170 (0xFFFFFF8) 0x00000000 0x01010101
PINMMR171 (0xFFFFFFBC) 0x00000000 0x01010101
PINMMR172 (0xFFFF1FC0) 0x00000000 0x01010101

您能确认这四个特殊复用复用复用寄存器的预期默认值吗?

感谢您的支持、

此致、

弗朗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    以下内容来自 TRM。 如突出显示的那样、默认值与您指示器件正在反射的值相同。 即0x01010101。

    此外、如果转到 eQEPx 详细信息、下表也显示了相同位的默认值为1。

    其他 eTimer pinmux 选项也是如此。

    您能否与大家分享一下、复位后、这些选项选择寄存器的所有引脚多路复用位应该都为0? 我可以输入文档改进请求、这可能有助于我们更清楚地了解 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franck:

    这4个寄存器的默认值为:0x01010101。 位0/8/16/24被置位。

    为 eCAP 选择双 VCLK3同步
    2.为 eQEP 选择双 VCLK3同步
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、Chuck、

    我错过了第6.7.1节表6-26中为所有特殊 PINMMR 定义的默认值、感谢您的突出显示。

    我也错过了3月初发布的 TRM 更新、表6-8和6-9在 TRM 日期2014年5月都不正确。

    请注意、虽然在这个新的 spnu563a 日期2018年3月中已更正表6-9、但 eCAPx 的表6-8仍然不正确。

    在任何情况下、您都提供了请求的信息、我确认了默认值、因此我认为此问题已解决。

    感谢您的支持。

    此致、

    弗朗克