This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:在 Tiva TM4C129ENCPDT 上发行 SD 卡(FR_NOT _READY)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675394/rtos-tm4c129encpdt-issue-of-sd-card-on-tiva-tm4c129encpdt-fr_not_ready

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试运行 SD 卡示例、并遇到随机 SD 卡读取写入错误

SDSPI_open,驱动器已成功安装,但当我尝试打开文件时,它会显示“file not ready”错误

我看到下面提到的类似问题

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/291450

我想知道,这个问题是否得到了解决?

谢谢、

Prajnith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我刚刚运行了 fatsd_DK_TM4C129X_TI 示例、并且能够运行该示例。 下面是运行后的控制台消息。 第一次运行 input.txt 时、SD 卡上不包含、因此会创建 input.txt 文件、然后将其复制到 output.txt。 第二次 input.txt 已经存在、并再次复制到 output.txt。

    开始 FatSD 示例

    已安装驱动器0

    正在创建一个新文件"fat:0:input.txt"...done

    正在开始文件复制

    将文件"fat:0:input.txt"(518 B)复制到"fat:0:output.txt"(518 B)

    (三

    0     1     2.     3.     4.     5.     6.     7.

    01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

    如果没有、这是一些要插入到输入文件中的文本

    介质上已存在一个现有文件。

    输入文件已存在,或者该文件已存在一次

    则不会修改 inputfile。

    (三

    未安装驱动器0

    开始 FatSD 示例

    已安装驱动器0

    使用现有的"fat:0:input.txt"副本

    正在开始文件复制

    将文件"fat:0:input.txt"(518 B)复制到"fat:0:output.txt"(518 B)

    (三

    0     1     2.     3.     4.     5.     6.     7.

    01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

    如果没有、这是一些要插入到输入文件中的文本

    介质上已存在一个现有文件。

    输入文件已存在,或者该文件已存在一次

    则不会修改 inputfile。

    (三

    未安装驱动器0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prajnith、

    SD 卡是否已格式化? 如果不是、您可以设置格式并重试吗? 您还可以尝试其他格式化的 SD 卡吗?

    Todd?