This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:SFTP over ssh

Guru**** 2558230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675535/rtos-tm4c129xnczad-sftp-over-ssh

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

只是一个澄清。

要在 tm4c129板上获取 sftp-client (而不是服务器)、应遵循以下步骤?

是否可以假定:

ti rtos 2.16

-狼群

-来自 openssh 的 sftp 客户机

此外、如果与 GPL 许可证一起使用、wolfssh 是否免费?

提前感谢您、

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我不熟悉狼。 下面是一个 TI wiki 链接、其中介绍了如何将 wolfsl 与 TI-RTOS 配合使用。 请看一下、看看它是否有用。 如果您需要其他信息、我将尝试联系我们的 TI-RTOS 专家。