This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:矢量中断管理器(EMIF_nWAIT 信号)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675399/tms570lc4357-vectored-interrupt-manager-emif_nwait-signal

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、我们对6.15有疑问。 矢量中断管理器(表6-39数据流中的中断请求响应(spns195c):

特别是表6-39下方 EMIF_nWAIT 信号的注释:"EMIF_nWAIT 信号上有一个上拉电阻器。 只要 EMIF_nWAIT 信号上检测到上升沿、EMIF 模块就会生成一个"等待上升"中断。 […]"

如果我们使用引脚 P3 (EMIF_nWAIT/GIOB[7])作为 GIO 功能、并且同样使用不带 EMIF_nWAIT 信号的 EMIF 模块、是否会生成中断?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果引脚 P3用作 GPIO、则通过内部上拉电阻器、EMIF_nWAIT 始终为高电平。 EMIF 不会生成 CPU 的"等待上升中断"。