This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电压监控(VCC 和 VCCIO 上的毛刺脉冲)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675513/tms570lc4357-voltage-monitoring-glitch-on-vcc-and-vccio

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用 的是 TMS570LC4357 、我们对电压监控特性有疑问(数据流中为§6.2 (spns195c)):

§6.2.3中描述了"VMON 能够过滤 VCC 和 VCCIO 电源上的毛刺脉冲。"

在第一个请求中,我们要求您确认,如果 VCC 或 VCCIO 在表6-2给出的时间内下降(例如,当 VCC 或 VCCIO 上出现毛刺脉冲时),电路将不会受到干扰。

你回答了以下句子:“你      是对的。 只要毛刺脉冲不超过最大规格、就会进行滤波。"

但是,在我们的问题中,“circuit”一词意味着完整的微控制器:内核(软件执行)和其它外设。

因此,我们重新提出以下问题:

您能否确认、在表6-2给出的时序期间、如果 VCC 或 VCCIO 下降(例如、当 VCC 或 VCCIO 上出现毛刺脉冲时)、完整的微控制器:内核(软件执行)和其他外设。不会受到干扰?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    VCC 和 VCCIO 上的 VMON 滤波器:

    很抱歉、我在上一个回复中说了错的话。

    1、大于最大值的毛刺脉冲不能被滤除、并且会影响 CPU 内核或其它外设
    2.小于最小值的毛刺脉冲将被滤除、并且不会影响 CPU 内核和其它外设
    3、大于最小值但小于最大值的毛刺脉冲可能会被滤除、也可能不会被滤除、这可能会影响内核和外设