This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:无法读取 LaunchPad 上的外设寄存器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675492/ccs-ek-tm4c1294xl-unable-to-read-peripheral-registers-on-launchpads

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

尝试查看除内核寄存器之外的任何寄存器会产生错误"无法读取"。 使用 launchpad、我在控制台中看到一个错误、显示"Cortex_M4_0:读取长度0x4第0页上0x40013000处的存储器块时出错:发生调试端口错误"。

我在运行 CCS 版本7.3或8.0的5台 PC 上看到此错误

附加的图像显示错误。

我也无法通过 XDS110调试探针读取外设寄存器。 在本例中、目标芯片为 TM4C129XN。 未打印出控制台错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的疼痛。 这些"外设寄存器"是否已启用?

    需要注意的是、"PRO" IDE -"IAR"-能够轻松读取此类寄存器...