This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:汽车认证-是否提供库?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674313/tms470mf03107-automotive-qualification---libraries-available

器件型号:TMS470MF03107
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

 

我想将 Hercules 安全 MCU 用于 使用某些汽车 设备的拖拉机。  

我查看 的是 TMS470xxx

我很想知道  我们是否有在线库 、如果没有、 我可以从哪里获取库、 TI 在这些产品的汽车资质方面的立场是什么。

 

到目前为止、我在 TI.com 库中只管理 TMS470的闪存、但 我也希望有更多的库来管理内部外设。

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请考虑用于安全应用且具有锁步处理器的较新 TMS570系列器件。

    (引用自 Chuck Davenport)
    如您所述、我们提供了闪存库、可用于对这些器件的内部闪存进行编程。 对于外设、我们还提供了 Halcogen 工具。 它是一个 GUI 接口、用于配置 TMS470M/TMS570器件上的大多数可用外设。 在 GUI 中配置后、该工具将根据客户定义的配置生成 HAL 驱动程序。