This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:应用帮助

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1290NCPDT, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674911/tm4c1290ncpdt-application-help

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XLTM4C1294NCPDT

我们的产品使用 MCU TM4C1290NCPDT、但在该控制 器 EK-TM4C1294XL MCU 的 launchpad 中、TM4C1294NCPDT。 那么 、在 launchpad 上、如果我们开发一个代码、相同的代码将在 TM4C1290NCPDT 上运行?  还 支持 TM4C1290NCPDT 和 TM4C1290NCPDT 调试器 XDS110、还是支持任何其他调试器? 哪一项最合适? 我认为 XDS110是更新的版本、因此请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TM4C1294NCPDT 和 TM4C1290NCPDT 的主要区别在于1294NCPDT 具有片上 EMAC+PHY。 您需要确保不使用 EMAC+PHY 开发您的项目。 除了 EMAC/PHY、它们还将兼容。

    您可以使用 XDS110调试探针。 XDS110调试探针来自 LaunchPad 上的 ICDI 调试探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    假设您的东海岸旅居显示(两者) CB2/CB3。   (华盛顿特区 动物园)  希望他们能继续工作、"最佳行为"。   (未"部署"其摇臂...)

    请注意、之前有一份类似的海报请求"最佳"JTAG/SWD 探针(适用于这些器件)-您的 n ü crüe (和 i)中的一个建议使用"J-Link"-可在"学生折扣"下获得。 (即使对于那些"非学生")

    作为全球最畅销、功能强大/功能强大的 JTAG/SWD 探针、此类器件具有很长的存在/执行不足(较小)的器件、值得考虑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    感谢您推荐 IAR/J-Link 作为除各种 TI 选择(XDS100、XDS110、XDS200)之外的另一个绝佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确、Charles -也被注意到、J-Link 提供了额外的能力、使海报能够"自由评估"(IAR 和 Keil)以及持续使用 CCS。

    按我的数学计算、得出"三个 IDE 的价格(仅一个)"、并且享受(极好)教育折扣!  

    更高且更强大的性能-同时支持海报的(可能的)愿望、即采用(几乎)免费的 ARM Cortex M0 (< 1.00 (USD)@ Q1)或 M3、M7 -实现"最适合海报的应用!")