This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCZAD:休眠模块输出引脚驱动能力

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673463/tm4c129cnczad-hibernation-module-output-pin-drive-capability

器件型号:TM4C129CNCZAD

您好!

我想更好地了解与休眠模块(TTL 输出)相关的_HIB 引脚的输出驱动能力。  根据数据表、我们似乎无法像其他 GPIO 那样控制此引脚的驱动能力。  HIB 输出是否会更紧密地模仿具有2mA 固定驱动能力的慢速 GPIO 引脚?  非常感谢您的支持!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我正在研究这一点、我怀疑这是一个低电流信号、因为根据它的使用情况需要大电流是没有意义的、但尝试找到更具体的信息。

    您对电流驱动能力最感兴趣吗?或者、如果它是快速转换还是慢速转换时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您的反馈-无需担心转换时间。  根据您在上面的评论、我对_HIB 引脚的电流驱动能力非常感兴趣。  谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此类数据恢复(可能)被证明是模糊/延迟的-电阻负载的(临时)放置是否会被(一次一个)电源轨放置到(两个)电源轨(这样的"_HIB 的电流驱动能力?"   然后、您可以比较/对比_HIB 的输出与 "正常"GPIO 输出-设置为"已知" 电流输出电平。

    证明最好在多个电路板上实施此类测试-寻找"集群"结果。   (并避免可怕的"单板异常"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  据了解、这可以在合理的样本大小下进行测试。  话虽如此、我仍想从规格的角度了解引脚的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-我的评论是在周末(接近)发布的-并且所寻求的数据(有些)不清楚。

    同意对于任何(性能)规格-您需要工厂输入。 不过、您的请求-我相信即使是通过"小样本"也能得到很好的服务。 (特别是在... 结果融合/聚类...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我无法跟踪任何此类规格、但它看起来不像引脚用于真正驱动任何类型的负载。 根据 CB1所描述的那样进行的实验室测试、它看起来/HIB 能够驱动的电流在100uA 附近。 因此、这远低于能够提供几 mA 电流的 GPIO (以及可能无法找到规格的原因)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    听起来不错-感谢您的反馈!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该注意的是、" 这篇文章解决了我的问题"海报的"自我奖励"证明了"不是这样!"   (他只是一个简单的"确认"- 在该职位上没有发生这样的"解决"。)

    这一帖子表明了"数据采集"的"困难和延迟性质"、并描述了"获取此类数据"的方法(直接导致解决)现在(不恰当)为"未得到确认和无解决方案"。