This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:NDK -代理 HTTP 连接示例?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674263/rtos-tm4c1294ncpdt-ndk---proxy-http-connect-example

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试找到一个示例、说明如何使用代理服务器执行 HTTPS 发布/获取。 根据我的理解、我需要首先使用"HTTPStd_connect"、然后根据代理服务器响应、我将能够执行实际的 HTTPS 发布/获取?

有关如何实现这一点的任何示例代码或知识都非常棒。

谢谢、

子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subhash、

    TI-RTOS 中包含一个 HTTP 客户端获取示例、遗憾的是、该示例不包含在您的器件中、因此您需要执行一些移植才能使其正常工作。 它位于 TM4C129ENCPDT 器件下。

    在移植时、您可能会发现该其他线程很有用:  
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/615130/2265368

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有一个正常工作的 HTTPS 发布和 GET、但我不确定如何将其用于代理服务器。 您是否说过有一个 HTTP 示例显示了如何使用代理服务器获取 HTTP?

    我正在尝试弄清楚如何执行以下操作: HTTPCLI_sendRequest (&CLI、HTTPStd_connect、Request_URI、false);

    我的正常 HTTP GET 的启动方式如下:
    1. HTTPCLI_CONNECT (&CLI、server_address、0、&params);
    2. HTTPCLI_sendRequest (&CLI、HTTPStd_get、server_uri、false);
    3.获取响应状态和响应字段/正文等。

    但是、要使用代理服务器、可能会出现如下情况:
    1. HTTPCLI_CONNECT (&CLI、proxy_server_address、0、&params);
    2. HTTPCLI_sendRequest (&CLI、HTTPStd_connect、server_address、false);
    3.获取响应状态和响应字段/正文等。 ???

    我只是不确定如何正确或正确地执行该操作、或者我是否在正确的路径上。 我没有看到任何示例说明如何在 sendRequest 方法中使用 HTTPStd_connect 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何示例展示如何使用代理服务器执行此操作。

    您是否曾尝试过执行刚才所述的操作? 结果是什么?

    BR、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我认为很难找到一个例子。

    我还没有亲自尝试过、但如果我有时间尝试一下、我会在这里报告。

    谢谢!