This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:缺少 UART

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673691/ccs-rm46l852-missing-uart

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在家使用 Rm46L852进行一个简单的项目。 但对于该项目、我需要3个 UART、RM46只有2个 UART。

是否有一种将 GPIO 配置为 UART 的简单方法? 我听说有所谓的软件 UART。 您有这样的示例吗?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubiks、您好!

    可以通过"位拆裂"IO 实现 UART、但我不一定会推荐它。 在 Hercules 器件上执行另外一个 UART 的最简单方法是使用 N2HET 来仿真一个。

    下面是 N2HET UART 仿真的一些示例代码: e2e.ti.com/.../7462.N2HET_5F00_EMU_5F00_SCI.ZIP

    此外、还有一份未发布的关于此主题的应用手册。 网址是 :e2e.ti.com/.../8883.N2HET_5F00_EMU_5F00_SCI_5F00_AppNote.pdf

    最后、还提供了一些链接、指向有关同一主题的其他帖子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这对我非常有帮助!

    我还有一个问题。 我能否更改用于 Rx/TX 的引脚? 它们位于代码 Het1.0和 Het1.2中。 我想使用不同的选项。