This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674194/tms570ls1227-tms570ls1227

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我的项目基于 Hercules TMS570LS1227 。 我必须实现基于中断模式的串行通信。 我展示了 SCI API、但无法理解如何配置

并在中断模式下使用 SCI。  如果  有人共享 SCI-RX 和 SCI-TX 中断和过程文档的示例代码、这一点很值得注意。

谢谢、

Anil

相当不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!

    该线程将讨论 SCI Rx 中断的实现。 Tx 中断也可以使用相同的方法。
    e2e.ti.com/.../351762

    此外、在 Halcogen 随附的示例中、有几个使用中断的示例。 在 Halcogen 中启用中断、将函数定义为中断(使用 pragma 语句)、启用/禁用中断等方面、设置中断的过程应该非常相似 C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.00\examples\TMS570LS12x_11x 目录中有实际代码,您可以在 Halcogen 内的帮助内容中看到分步指导(帮助-->帮助主题--> emxamples)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我已经检查了示例、但它不基于中断。 我在该社区找到了一些参考源代码并尝试使用它。

    执行以下步骤

    1. 启用驱动程序

    2. 启用 Rx 和 Tx 中断

    3.数据格式

    SCI/LIN 端口

    5.启用 LIN1高电平的 VIM 通道(0-30)

    6.用于测试 RX 和 TX 中断的代码(Pls 查找附加的代码)

     ->我已启用环回模式进行测试、但在调用接收函数时无法接收任何数据。 请检查并建议此代码有什么问题。

    谢谢、

    Anil

    e2e.ti.com/.../7635.sys_5F00_main.ce2e.ti.com/.../6242.scidriverHALCoG.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    正在等待您的回复。。

    谢谢、
    Anil