This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:过时的网络示例项目

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674666/rtos-tm4c129xnczad-outdated-network-example-projects

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

NDK 参考指南指出、TI-RTOS 网络示例中使用的函数是"一个将来将从堆栈库中删除的旧接口"。 F.3节列出了使用的旧函数。

阅读我的代码所基于的示例已接近过时、这让人有点震惊。 这种担心是否合法?

我是否需要将所有内容更改为 BSD 样式函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    旧函数不会消失、但 API 会发生更改。 因此、如果您使用的非 BSD 样式函数采用套接字指针而不是文件描述符、则需要在前面添加"NDK_"、例如:NDK_ACCEPT ()。

    希望这有所帮助、
    Gerardo