This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SCR 互连自检不能更新0xFA00_0000处的 SDC 状态寄存器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674352/tms570lc4357-scr-interconnect-self-test-doesn-t-update-sdc-status-register-at-0xfa00_0000

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

根据 spnu563.pdf 第3.3.2节和第4.3.4节、在互连自检结束时、将进行 CPU 复位以及 SDC_STATUS 寄存器更新。

遗憾的是、会发生 CPU 复位、但复位后、我看到 SDC_STATUS 寄存器内容为零。

CPU 复位是否也会清除 SDC_STATUS 寄存器?

我认为这是不正确的假设、因为器件内应该有一个标志来测试互连自检状态是否完成。

请向我提供有关哪个寄存器读取和获取互连自检状态的一些线索。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDC_STATUS 寄存器在系统复位时清除、但不仅仅在 CPU 复位时清除。 在互连自检结束时、会生成一个 CPU 复位。