This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:GCLK2是 CDDIS 寄存器中的哪一位

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674335/tms570lc4357-gclk2-is-which-bit-in-cddis-register

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

在 spnu563.pdf 中、第3.3.2节[第252页]在项目2中提到了 GCLK2。

您能告诉我 CDDIS 寄存器中的哪个位启用 GCLK2吗?

我想 CDDIS.0启用 GCLK1。

任何信息都将对我大有帮助。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    Bob 应该尽快与您联系以确认您的问题、但我的理解是 GCLk1和 GCLK2是相同的、即 GCLK、并且通过 CDDIS 寄存器中的 GCLK 位禁用。 1和2命名的唯一目的是区分 CPU1和 CPU2的时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普沙文、
    卡盘正确。 在该器件上、两个 CPU 处于锁步模式。 GCLK2与 GCLK1一起被 CDDIS 寄存器的位0禁用。