This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SYSESR 位6读作1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674261/tms570lc4357-sysesr-bit-6-is-read-as-1

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

在 TMS570LC4357的 TRM 中、提到了 SYSESR 寄存器的位6将始终为零。

但在 STC1复位后、我看到 SYSESR 位6已经置位。

请告诉我、SYSESR 寄存器中位6的预期行为是什么?

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYSESR 的位6被保留。 我将请求将该位的描述更改为"读取是不确定的"