This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCZAD:支持 CTI 10引脚和 CCS 的仿真器仓体

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674323/ccs-tm4c1294nczad-emulator-pod-with-support-for-cti-10-pin-and-ccs

器件型号:TM4C1294NCZAD
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

对于能够支持客户电路板上的 CTI 10引脚连接器(ARM Cortex)和 CCS7.4的低成本仿真器仓体(例如 Spectrum Digital)、我需要最好的建议。 目标是 TM4C129。

我正在查看的是 Spectrum Digital XDS100v3、它似乎支持 CTI 20引脚、可能通过适配器转换为 CTI 10引脚。

或者是否有适配器可从 CTI 10引脚转换为 TI 14引脚或 TI 20引脚?

请告诉我什么是最好的?

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在看这个、我认为它会起作用
    dev.ti.com/.../

    此致、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    具有 CTI 10引脚适配器的 XDS110可能更好。

    dev.ti.com/.../


    此致、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真是微处理器具有调试功能之前的一种旧技术。 仿真器往往是芯片。

    我认为您要查找的单词是"调试器"、而不是"仿真器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    对于低成本、XDS110可能是您的最佳选择。 该调试器以及 XDS200和 Segger J-Link 是可用的 TM4C129最常用的调试器之一。 就我们销售的产品而言、我认为 XDS100到目前为止已被 XDS110完全取代。

    XDS110具有可将 TI 20引脚转换为 CTI-10引脚的适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Peter。

    朋友/海报"Robert"和我自己-都"长期打败鼓"了这样的"滥用词语!"   (即使(特别是)错误做法(似乎)"被搁置!")

    下面显示的是 一 个真正的"仿真器" -它的所有"过去、过大的荣耀"。   这种要求需要较大的尺寸、以便将 MCU 的大多数元件( 技术术语遵循)"猜测"到外部世界-用于(JTAG 前)探测/检查!   虽然"调试器"肯定比 (错误的)"仿真器"更重要-我认为"JTAG/SWD 探头/Pod "的使用是最恰当的描述。   但绝不是一个"仿真器!"

    仿真器为37x28mm (实际)、采用了昂贵且专用的"接合"芯片、从而能够探测和监控(大部分/大部分) MCU 的重要"内部"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    它一直在运行:)
    www.spectrumdigital.com/.../

    此致、
    -Gunter