This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS 110工具许可证

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672378/tm4c1294ncpdt-xds-110-tools-license

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我们需要使 XDS110工具板成为您自己 的销售对象、以便我们可以复制 CC2650 Launchpad XDS110 H/W

并使用"ccv7  /ccs_base/common/uscif/xds110" bootloader.bin 和 firmware.bin? 那么我们需要获得 TI 许可证吗?

谢谢

黄慧聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HC、
    在下面的帖子中也提出了类似的问题。

    e2e.ti.com/.../2267066
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我的客户觉得还没有得到清楚的答案。 请帮助他们澄清是否需要获得 TI 授权来重用(无修改) TI CCS 仿真器软件包公开发布中的 bootloader.bin 和 firmware.bin 映像。 非常感谢!
    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、
    我将把您的问题转交给我们的 CCS 论坛团队进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文件是在我们的 Code Composer Studio 许可下分发的。 此许可证允许重新分发。 是的、客户可以重复使用这些文件。


    此致、
    John