This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:TMS570LS0232

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674131/tms570ls0232-tms570ls0232

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

您好、先生、

我最近下载了 Cortex R4处理器硬件工具箱设置、并下载了所有必需的软件。 但在 Support 软件包安装程序中,我无法“更新固件”,我收到错误信息:

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

电路板和 USB 连接正常、因为代码被转储在上面以检查 Launchpad。 请说明错误的含义以及如何对其进行排序。

谢谢、
Sushma Mantagani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误是来自 TI 还是 MathWorks 软件?  如果是 TI 软件、这是提问的正确地方。  

    如果适用于 MathWorks 软件、请转至 MathWorks 技术支持

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushma、您好!

    如 Brian 所述、如果这是从该工具集收到的错误、请在他们的在线支持中发布问题。 您所说的大部分内容对我而言是无法识别的、因此我假设它是 Mathworx 工具。 此外、请阐明您使用的是哪款 Hercules 器件。 我们没有包含 TMS570LS0232器件的 Launchpad;但是、我们有包含 TMS570LS0432的 Launchpad。 这两者完全兼容、但 LS0232的闪存较少。

    Brian、
    感谢跳跃并帮助重定向以获得更好的支持。