This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HET 和 HTU 的最大数据吞吐量?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674225/tms570ls1224-maximum-data-throughput-for-het-and-htu

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我正在尝试配置我的系统、我想知道我整个系统的数据速率限制。 我正在通过 HET 收集数据、然后使用 HTU 作为 CPU RAM 的 DMA。 HET 和 HTU 到 CPU RAM 的最大数据吞吐量是多少?

此致

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好!

    我不知道我们可以很容易地对其进行量化、因为它取决于环路分辨率时间和程序的长度等 您应该能够根据每个位计时所需的时间来确定它。 最终、这将与设置的 LRP 和 HRP 以及对这些位进行组帧的整体方案相关。 此链接 e2e.ti.com/.../673691中提供了 N2HET 仿真 UART 的示例。 在应用手册中、详细讨论了如何确定有效波特率。 这将很好地转换为您的任务、并允许您确定有效位速率、从而确定吞吐量。