This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于一系列微控制器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674023/recommendation-for-a-series-of-microcontroller

我正在启动一个使用 Cortex M4微控制器和~ 2.4英寸 TFT 显示屏的项目、希望在开始时获得一些帮助。

您是否会建议使用一系列微控制器、以及是否有适合用于开发比 GRLIB 更复杂的 GUI 的良好软件。

如果您有任何建议、请告诉我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您寻求"绕过"供应商的 GRLIB 时-如果您通过 PM (在此处通过论坛)联系我-公司/我很可能会(很好)提供建议。
    图形加速器,180MHz,现代显示接口... 所有的 lurk... 并且(适当)被显示... "私人"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎所有的 M4都可以与2.4英寸 TFT 连接->满足您提出的所有条件。

    一个更深思熟虑的问题可能涉及要使用的外设和软件类型。 QSPI 相当常见、在这种情况下、emWin 可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.K、

    我们的 TM4C129X 系列具有可用于您的应用的 LCD 控制器。 符合您需求的器件包括 :http://www.ti.com/microcontrollers/other-mcus/products.html#p2946=Yes 、推荐的开发套件为 :https://store.ti.com/DK-TM4C129X-Connected-Development-Kit.aspx

    但是、我们没有任何其他优于 GRLIB 的软件产品。

    就 M4而言、我们的 TM4C 产品系列就是 TI 所能提供的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果屏幕需要12位并行 RGB 接口、TM4C129X 具有唯一的值。 但是、如果控制器内置在屏幕中、就像您所说的那样、串行接口就是他们所需要的。

    OP 应提供器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然执行部分确定了一个基本的2.4英寸 TFT -设计建议是否应该"冻结"在那里?

    是否不可取的做法是,"以欢迎/鼓励"更大-更好"的方式进行设计",而"基本设计"中的许多"基本设计"可能会被重复使用?   在这种(更广泛)的背景下、TM4C 的使用是否完全可以"战略性"?