This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FlexRay

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673717/tms570ls3137-flexray

器件型号:TMS570LS3137

你好

  我想知道如何获取 FlexRay 接收中断函数 ,或者一些有关 使用中断的 FlexRay 接收的消息 PDF。

您能给我一些建议吗、因为我需要使用中断模式接收数据(在 FlexRay 网络中)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.如果不使用 FTU (Flexray Transfer Unit)
    您可以使用接收中断(RXI)和传输输出缓冲区已完成(TOBC)
    2.如果您使用 FTU:
    您可以使用 TSMIES