This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS20216:下载.out 文件而不包含整个项目

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672694/ccs-tms570ls20216-downloading-the-out-file-without-entire-project

器件型号:TMS570LS20216

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 如果工作区的其他文件夹和文件不可用、如何将.out 文件从 CCS 5.3.0下载到 TMS570LS20216器件?

我只想将.out 文件发送给我的客户端、因为我不想共享源代码。  

此致、

Vitalij 针脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitalij:

    是的。 构建过程输出的.out 文件是可以在目标器件上加载和执行的文件。 它可以使用 CCS 直接加载和调试、也可以转换为其他格式、例如十六进制格式、并使用十六进制编程器编程到目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将.out 文件直接加载到器件的确切过程是什么?  我正在使用 XDS100v2编程器。

    我通常通过运行/调试来完成整个项目。

    是否需要在运行/调试配置中指定微控制器和.out 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitalij:

    您需要知道输出文件的构建目标是什么器件。 由于字节序不同、为 TMS570LS2x 构建的输出文件无法加载到 RM48器件中。

    1.为您的器件启动目标配置(TMS570LS20x)、
    2.在调试面板中、点击"TI XDS100V2 debg prob"、然后进行连接
    3.单击“运行”下拉菜单下的“加载”
    4.选择要加载的输出文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    是否需要在开始时创建新的工作区和工程? CCS 始终建议在启动工作区时进行选择。

    在创建一个新项目期间选择了 TMS570LS20216SPGE 和 XDS100V2。

    "Run"下的"Load"仅提供一个非活动选项"Verify Program..." 。 我在那里看不到选择所需的输出文件的方法。 问题是什么?

    此致、

    Vitalij 针脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitalij,

    1.打开目标配置

    2.单击"用户定义"下的"新目标配置"

    3.为配置文件命名:"TMS570LS20x_XDS100V2"

    4.选中"Board and Device"下的"TMS570LS20216SPGE"、然后单击"Save (保存)"以保存配置文件

    5.启动配置文件:TMS570LS20x_XDS100V2"

    6.连接目标

    7.加载输出文件:

    如果目标未连接、则"load"下的某些选项处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    我在几次尝试后终于做到了。

    加载输出文件后、sys_main.c 文件(主源代码)如何显示?

    此文件不应透露给最终用户。 否则整个程序是无用的。 为什么会泄漏? 是否可以隐藏.c 文件?

    此致、

    Vitalij 针脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitalij:

    CCS 将在您将项目加载到闪存时找到并打开 sys_main()文件。 如果工程的源文件未位于您的计算机中、CCS 将显示:

    无法在"C:\workspace_v7\test\Debug/./source/sys_main.c 中找到源文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 无法在另一台计算机上找到它。

    据我所知、只需创建并保存配置文件一次。

    对于后续会话、第一步是启动现有配置文件。  

    问题已解决。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Vitalij 针脚