This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:Bootloader Code Problem?@QJ Wang

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671243/tms570ls1114-bootloader-code-problem-qj-wang

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的 QJ Wang:

             那么、接下来我应该怎么做。 我仍然认为这可能是我移植的引导加载程序代码中出现的问题。 我已在此主题中发布了我的引导加载程序项目。它是否可以与我的 PC Code 或其他 PC 连接。 请给我一些建议。我可能需要重新编写

Packetwrite()和 Packetread()?事实上,我对代码的计算有些困惑。

             昨天、我通过 JTAG 加载了应用程序(起始地址为10100)。我的引导加载程序可以跳转到该应用程序。

    谢谢、此致

秋奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、邱奇、

    请使用您的修改发布您的 boardloader。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6180.Prj_5F00_Bootloader_5F00_CS_5F00_316.7z

    尊敬的 QJ Wang:

       这是我的修改。事实上,我只修改了 dCAN.c 。  PR_Bootloader_316是项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chi、

    刚刚向您发送了一个 CAN 测试用例、请使用测试用例进行测试、以检查您的 PC sizeSW 工具是否正确传输数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

                 感谢您热情的回答。

           由于这些主题重复、我将其关闭。另一个主题我已经测试 了您的代码并确保在 CAN 总线上具有数据。

      谢谢、此致

    秋奇