This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:即使唤醒使能被清除、SWI 也会立即退出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673605/tms570ls0714-swi-exits-immediately-even-though-wake-up-enables-are-all-clear

器件型号:TMS570LS0714

唤醒使能全部清零(在调试器中的寄存器 vim-wakemaskclr0..2下进行验证)、WFI 立即退出。

TRM 第15.5节的内容与 WAKEENAn 全部为零一样、不 会发生 WAKE_INT (但唤醒是立即的)

在给定零唤醒掩码的情况下、请帮助确定 WFI 不会无休止地暂停的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FJ、

    WAKEENACLR[0:3]应该被置位(0xFFFFFFFF)。 器件可能无法进入低功耗模式。