This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110调试探针 UART 端口映射引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673240/tm4c1294ncpdt-xds110-debug-probe-uart-port-mapping-pin

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好、先生、

我的问题是、当我通过 USB 插入 xds110调试探针时、我可以获得两个 COM 端口、一个是"xds110类应用/用户 UART"、另一个是"xds110类辅助数据端口"。 现在、我知道 COM 端口"USER UART"正在映射到 AUX 连接引脚12和引脚14。 但是、"xds110类辅助数据端口"的映射是什么?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    辅助数据端口映射到 JTAG 调试器本身-换句话说、映射到最终控制调试连接器的内部 XDS110逻辑。

    此致、
    拉斐尔