This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以太网未初始化

Guru**** 2608275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732059/tms570lc4357-ethernet-not-getting-initialized

器件型号:TMS570LC4357

您好,

我尝试为 TMS570LC4357 HDK 开发以太网驱动程序、示例回路功能正常。  寄存器 TXOCTETS = RXOTECTS 中的数据包数量。 但是、我如何检查接收到的数据与我发送的数据完全相同。  

如果我能得到任何帮助/建议、那将会很好。 谢谢你。

此致

Anandhu Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    下面是 TMS570LC4357器件上的 LWIP 演示:

    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43:_lwIP_Active_Webserver_Demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我想使用 LWIP 堆栈接收带输出的数据。 以检查回路后的 Rx 数据包是否与 TX 数据包相同。

    请提供解决方案。

    此致

    Anandhu Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    您可以在"void EMACRxIntISR (void)"中的"EMACReceive(hdkif)"处创建断点,并比较 pack()数组(使用 CCS 内存浏览器)和 hdkif->rxchptr (在 CCS 内存浏览器中)中的值。