This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:什么影响 PMU 测量?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731910/tms570ls1224-what-affects-the-pmu-measurements

器件型号:TMS570LS1224

您好!

当使用 PMU 测量我的代码时、它有时不会测量相同数量的时钟周期、而不会对代码进行任何更改。 我知道计算机上的测量值受操作系统等因素的影响、但我的代码不运行 RTOS、并且不应该有任何影响测量值的因素、至少从我的代码来看。 在我所忽略的准骨系统上运行时、是否有影响测量的东西?

此致

Erik Nobuki Kosaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:每次测量的微控制器设置都相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik、

    中断可能会影响测量、计数器溢出也会影响测量周期。 是否使用周期计数器或事件计数器? 您是否愿意与我们分享您的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我正在使用周期计数器。 我可以分享该规范、但不希望在论坛上公开发布。 是否可以通过某种方式将其直接发送给您或发送给您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik、

    我已将朋友的通信请求离线、请求正暂挂。 如果您已经解决了问题、我将取消请求。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    这不再是问题、无论如何感谢您的帮助。

    此致、
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。