This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以太网 PHY 不可访问。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728807/tms570lc4357-ethernet-phy-not-accessible

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DP83640

大家好

我使用的是 Marvell 的 PHY。 我能够访问 PHY 寄存器。 PHY 已初始化、PHY ID 已读取、链路已启动、 主器件已设置但无法传输数据(由于 PHY 符合100Base-T1标准、因此未完成自动协商)。 发送完成后、EMAC 寄存器 TXOCTETS 不会更新。 该代码同样适用于 HDK 评估板的板载 PHY (DP83640)。

原因可能是什么。

此致

Anandhu Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PHY 是否为 TX 和 RX 正确计时? 如果配置与您的硬件设置一致、硬件设置(MII 或 RMII)中会使用哪种模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我正在使用 MII、如果计时不正确、链路状态是否变为高电平。 链路已激活在我的案例中、PHY 是 Marvell 的汽车类100 Base-T1收发器。

    谢谢、此致
    Anandhu Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 Marvell 的 PHY。 对于 PHY (DP83640)、在 MII 100Mb/s 模式下、需要25MHz 参考时钟。 RMII 模式的50MHz 参考时钟。

    如果 PHY 支持内部回送功能、则可以将其用于系统诊断。 要运行回送、应禁用自协商
    然后再选择环回模式。