This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:重复断电测试期间的 TMS570 CPU 错误

Guru**** 2600515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727948/tms570ls0714-tms570-cpu-error-during-repeated-power-off-test

器件型号:TMS570LS0714

大家好:

    我使用 TMS570作为 CPU 来满足 项目中的安全要求、现在 TMS570在上电时正常工作。 但在重复断电测试期间、我们发现 TMS570 CPU 将在数十次之后崩溃。 即使在电源重新启动或硬件重新启动后、CPU 也无法返回工作状态、只有当我们重新对 CPU 进行编程时、CPU 才能恢复正常。 我们编写的引导加载程序似乎 无法运行、因为我们配置并点亮了一些输出 LED、但当 CPU 崩溃时、我们看不到正确的 LED 状态。

     提前感谢您、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为代码在运行 LED 闪烁功能之前一直停留在某个位置。 问题发生后、目标是否仍处于连接状态? 您是否可以暂停代码? 如果是、请为我读取以下寄存器的值。 谢谢

    CP15寄存器:

    2. ESM 寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否解决了问题? 如果是、如果您能让我们知道导致问题的原因、我们将不胜感激。 谢谢