This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:具有 CAN 总线收发器的 BoosterPack 接头

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673205/launchxl2-570lc43-boosterpack-header-with-can-bus-transceivers

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

我需要 来自 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件的实际 CAN 总线信号电平。

是否有 具有 CAN 总线收发器的 BoosterPack 接头?

我至少只需要1个 CAN 总线、但2个 CAN 总线会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不在 TI 工作、但我认为您需要 HDK 来实现该目的(而不是 LaunchXL2)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 HDK 内置了 CAN 收发器。

    我们正在使用 CAN 对 Hercules 进行质量测试、并且我们会例行 耗尽闪存写入周期、因此我们必须更换电路板。

     LAUNCHXL2-570LC43大约是 HDK 价格的10%(29.99对29.00)、因此如果我们可以使用 LaunchPad、这将大大节省资金。

    但我们需要一个真正的 CAN 总线接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约一年前、我使用 RM46 Launchpad 进行了同样的思考。 显然、您可以使用 Launchpad 和 HDK 作为完整定制板的基础(这正是 TI 可能建议您这样做的)。 Launchpad 也许可被定制化接线以露出 CAN 线路、然后与 CAN 接口测试夹具上的收发器配合使用并计时。  我不能肯定这会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    BoosterPack 接头(J2)具有1个 CAN (CAN4)。 其他 CAN 信号位于 DEGE 连接器(J9和 J10)上。 很抱歉、我们没有用于 launchpad 的 boostpack。