This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:最大 输入信号的压摆率时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673376/tms570ls0714-max-slew-rate-time-of-input-signal

器件型号:TMS570LS0714

在 TMS570LS09x/07s 的数据表中、表7.1锡压摆(通用输入信号从 VIL 变为 VIH 或从 VIH 变为 VIL 的时间)最大值为1ns

是否真的需要这么短的上升时间?为什么? 如果连接了上升时间为5ns 的标准 SPI 信号、会发生什么情况? 还是数据表中存在错误、读数应为1微秒?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    这是一个令人困惑的规范。 目的是输入端的最大压摆率为1ns、而不是最大上升时间为1ns。 我知道这是令人困惑的,因为我们也有其他人质疑这一点。 我已提交了有关此问题的文档反馈、以便对其进行澄清。

    关于输入上升时间、压摆可能会尽可能慢、但请注意、当输入电压介于 VIL 和 VIH 之间时、读取寄存器返回的值将是不确定的。 即、由于电压电平既不低于 VIL、也不高于 VIH、电平被锁存在1或0、因此它可能是1我们的0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Chuck。 一如既往的好支持!!! 此致 Valentin