This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:功耗估算器

Guru**** 2599045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729963/tms570lc4357-power-estimator

器件型号:TMS570LC4357

是否有用于 Hercules 微控制器的功率估算工具?  如果工具/电子表格不可用、那么是否有详细的指南来根据时钟速率、电源域(开、空闲、关)、使用的输出估算功率、 等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kendall、

    TMS570LC4357产品说明书包含一个表格、汇总了器件运行所需的不同电源的功耗。 该表的脚注中包含一个公式、可用于估算在较低工作频率或较低结温下运行时对功耗的影响。 LC4357器件上没有可关闭的单个电源域。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    • 在数据表的第6.1节中、有六个可由软件管理的电源域。  每个都可以打开、空闲或关闭。
    • 在数据表的第6.6.2节中、有10个时钟域可由软件管理、包括禁用。
    • 数据表第7.1.1、7.2.1、7.3.1和7.7.3节提到了"外设断电"、即软件将外设置于断电状态的能力。

     这些功率功能是否都不会影响 TMS570功率估算?  如果它们这么做、我如何对其进行量化?

    谢谢、

     Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    没有为这些"电源域"实现实际的电源开关、因此无法将其关闭。 唯一可用的功能是将时钟关闭到这些单独的域(空闲)中的每个域。 您还可以通过外设控制寄存器(PCR)将时钟关闭至每个外设。 但是、泄漏电流分量往往是总功耗的主要因素、因此您不会看到功耗显著降低、尤其是在较高(>=75C)温度下。 这也是数据表未包含泄漏电流值或单个电源域电流消耗值的原因。

    此致、
    Sunil