请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
对于 PBIST.DLR 和 PBIST.over 寄存器、TRM 会显示以下默认值:
DLR = 0x00000004
over = 0x00000001
但是、我们观察 到两个寄存器 在上电或 system.reset 后都读作0x0:
请告诉我、这是否是 TRM 中的错误、器件级别的可变性、尤其是我应该如何解读有关不从默认值1修改 PBIST.DLR (3)的警告、因为我在不使用寄存器时不会观察到该默认值。
提前感谢您的支持、
此致、
弗朗克