请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好
我想对我的微控制器进行编程、但我经常看到这条消息
连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.507.2)
我已经检查了下电上电、还可以。 有时、我可以成功地对其进行编程、但大多数情况下、我会遇到此消息。
我还尝试了 uniflash、但我再次看到了这条消息。 当我使用 nowFlash 对其进行编程时、它会显示"Error 199 - Unable to connect to target on port address 0x000."。
请告诉我我应该怎么做? 我使用 XDS100v2调试器。
提前感谢。