This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671627/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

我正在使用 RM57L843设计 PCB、并且我在 EMIF 接口上使用 FPGA、DPRAM 和缓冲器。 我对应该使用哪种路由拓扑感到困惑?  

树拓扑或菊花链拓扑。

其次、我使用 Hyperlynx 来仿真上述 EMIF 接口的 IBIS 模型、但这些结果对我来说并不令人满意。

第三、您建议我在 EMIF 地址和数据总线上使用哪种终端?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krystal、

    我不知道用于 EMIF 信号路由的菊花链拓扑。 树状拓扑适用于2个器件。 命令行和地址行上的串联端接就足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。

    以下是各种拓扑、每个拓扑在 Hyperlynx 中具有不同的仿真结果。

    www.google.com/search

    其次、我需要外部串联端接、还是 RM57具有内置端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krystal、

    RM57没有内部串联端接。 通常只有支持 DDR/DDR2/的 EMIF。 具有内置终端。 RM57x 上的 EMIF 模块仅支持 SDR SDRAM、不支持 DDR SDRAM。 如果信号布线较短、则不必添加串联端接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢