This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCZAD:尝试更新 NDK 封装

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729539/rtos-tm4c1294nczad-trying-to-update-the-ndk-package

器件型号:TM4C1294NCZAD

工具/软件:TI-RTOS

我想将 TI-RTOS_2_16_01_14中的封装提升到最新版本。  在产品目录中下载并安装软件包、并将 make 文件编辑到正确的位置后、我成功重建了软件包、但当我使用项目启动 CCS 时、它仍然坚持使用旧版本(新版本不显示)。

我假设这与 XDC 工具有关、但不知道我需要更正哪个文件定义了软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您安装的较新 NDK 的版本是什么?您在哪里安装了它?  我怀疑您可能需要编辑项目设置"Products and Repositories"、您可以在项目属性的"General"->"Products"下找到这些设置。  您应该看到如下所示的内容:

    如果您打开"Order"选项卡并展开 TIRTOS TivaC epos、则可以将旧的 NDK 程序包目录移到新程序包的下方。  我没有安装较新的 NDK、因此当我展开 epos 时、我得到的结果如下:

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是否得到了解决?

    Todd

    [更新2018年10月:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有回复]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它有点变成了一个静音点。

    我已将所有最新组件部件(BIOS_6.73.01.01、NDK_2.24.01.11、UIA_2.30.TOOLS)下载到 tirtos_tivac_2.16.01.14目录(删除旧组件)和 xdctools_3.50.08.24的副本中、并调整了 tirtos.mak 文件、以便所有组件都成功编译、UIA_20版本(我认为是 UIA 2版本)、并将其编译 但我认为我缺少生成适当内容文件或软件包组件或其他内容的最后一步、因为 CCS 无法识别它的存在。

    没有太多时间来欺骗它、因此我现在将返回到发布的版本。

    稍后-