This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:为 PBIST 自检启用 PBIST 时钟和 ROM 时钟

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726932/tms570ls0432-enable-pbist-clocks-and-rom-clock-for-pbist-self-test

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

为什么 在 pbistSelfCheck()函数中通过在 PACT 寄存器上写入0x3来重新启用 PBIST 时钟和 ROM 时钟(请参阅下面的代码)? 实际上0x01应该足够了。

/*启用 PBIST 时钟和 ROM 时钟*/
pbistREG->PACT = 0x3U; 

此外 、阶段的 PBIST 内存自检流程图显示 PACT = 0x3U。

更新了:我找到了描述 ROM 时钟寄存 器 PACT[1]的 PBIST 专利、我检查了其他 TMS570的一些修订历史记录、这已从文档中删除、但代码保持不变。 有人能告诉我把3h 或1h 写入该寄存器是否更正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    一个早期版本的 PBIST 控制器 IP 将这个寄存器执行为一个2位寄存器。 TMS570LS0x32 MCU 上使用的版本实现了一个位、因此写入0x1就足够了。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的回复。 那么,1个单一位是否也启用 ROM 时钟(与之前版本的第2位一样)? 我提出的原因是 TRM 中的寄存器描述只显示'PACT0=1启用 PBIST 内部时钟'。
    此致、

    -Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    是的、1位启用 PBIST 所需的所有内部时钟。

    此致、
    Sunil