This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:综合征表(生成和计算)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729216/rm57l843-syndrome-table-generation-and-calculation

器件型号:RM57L843

如何在 RM57L843中生成故障表、以及如何使用该表?

等待您的回复。

此致、

Ali Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 CPU 中的纠错和 ECC 逻辑会破坏返回到 CPU 的 ECC 值。

    故障表用于设置特定位(数据或地址或 ECC)的错误。 例如、对于大型设备(TMS570LSxx)、如果要损坏数据位62、则需要将值5Bh 放入测试寄存器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然感到困惑、无法理解您想说什么。
    请您进一步解释一下吗?
    您能用下表中的示例解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    这用于为 DIAGMODE = 7的特定位设置错误。 例如、要翻转数据的位0、我可以向 FEMU_ECC 寄存器写入0xCE。