This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:"无法初始化目标设备! 请关闭电路板的电源并重试(&quot);

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729314/ek-tm4c123gxl-could-not-initialize-target-device-please-power-cycle-the-board-and-try-again

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

"TM4C123GXL"板一直持续到早上运行良好、我曾经使用过并做过一些 LED 展示。 之后、我无法将代码下载到电路板、我正在使用 Keil IDE、消息提示 "无法初始化目标器件! 请重新打开电路板电源、然后重试"。  这是否意味着我必须购买新的板或去找其他供应商(如果是制动板)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    您可能需要通过 LMFlash 编程器解锁器件: www.ti.com/.../LMFLASHPROGRAMR

    尝试一下、看看是否可以恢复调试。

    如果您继续遇到问题、下载 CCS (免费)可能会很好、这样我们就可以看到一条错误消息、因为我们对 Keil 不了解、因此无法理解可能出现的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph
    您能否通过 LMFlash 编程器分享解锁方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    转至 Other Utilities (其他实用程序)选项卡、中间是 Debug Port Unlock (调试端口解锁)。 使用顶部选项、然后小心按照提示操作。 您可能需要尝试几次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试解锁、并出现以下提示:
    **ERROR**:无法初始化目标-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    您将 USB 电缆插入了哪个 USB 端口? 开关位置是什么? 电路板上是否有任何 LED 亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先感谢您的耐心
    开关位置打开、LED 打开、USB (电源和仿真)左上角(右侧)靠近电源开关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    嗯、那对我来说很奇怪。 听起来好像连接正确、调试端口解锁过程应该有助于解决该问题。 您能否发布以下内容的截屏:

    1) 1) LMFlash 编程器出现错误消息时?

    2) 2)您的器件管理器、我们可以在其中尝试查看您是否正确安装了 Stellaris 内电路调试接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    您尚未选中用于调试端口解锁的 TM4C123选项框。 您需要具体选择需要解锁的器件系列。 尝试进行选择。

    此外、在配置选项卡中、是否选择了 TM4C123G LaunchPad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ralph Jacobi、

    我通过标记 Tm4c 板完成了此操作、这是获得的输出、是的、它是针对 TM4C Launchpad 进行配置的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过 TI 安装 CCS 来尝试另一种方法,但我想知道 TI LMFlash 编程器为什么会这么说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来更好! 只需重启电源、然后重试编程。

    如果仍然失败、则电路板硬件正常、与编译器或程序有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能指导如何执行下电上电?

    此致、
    高希思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只是意味着打开和关闭电路板电源... 如果两个 USB 未插入、则插入并拔下 USB 或翻转开关...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我尝试过、但问题仍然存在(在本例中将使用 CCS 而不是 Keil IDE)
    所以,没有硬件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    在我看到一个 CCS 错误之前、我无法100%肯定地说、我可以交叉检查先前的事件、但我强烈怀疑一旦电路板正确解锁、它是硬件、因为这意味着 JTAG 正在工作、器件正在工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您抽出宝贵的时间、我将从 CCS 开始、并在需要时与您联系。

    此致、
    高希思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、
    我也尝试过这种方法、但没有积极的结果、我失去了希望(不管怎样、我对嵌入式系统的了解很少)、是否有任何方法可以将我的器件恢复到出厂设置(作为全新的)? 以便我能够继续学习。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    调试端口解锁将其设置为出厂设置。

    您尝试了什么、但没有取得积极成果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得 Keil IDE 比 CCS 更灵活,因此我使用了 Keil IDE 很多,通过查看 Tiva C 系列研讨会,我尝试通过 CCS 下载一些示例代码。 一些端口 COM 错误。

    如果可以恢复出厂设置,是否安全? (感觉比花半天时间解决这个问题更好、但结果仍然不好)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    您是否尝试加载 TivaWare 示例? 这样、我们就可以知道软件也很好。 换言之、如果 TivaWare 示例加载、但 Workshop 未加载、则会将某个内容与 Workshop 软件混淆。

    调试端口解锁是一个出厂复位并且是安全的。 它解决了您对其他用户的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指导如何进行出厂重置、以便快速清除此问题(错误)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高希思,我不知道怎么说更清楚。 LM 闪存编程器调试端口解锁***是***出厂复位。 您已完成此操作...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、抱歉、这没有解决。 现在该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    我没有收到我询问的其他测试的反馈... 现在的主要内容是、您能否尝试使用 Keil 闪存 Blinky 之类的 TivaWare 示例? 以及使用 CCS? 在执行调试端口解锁后尝试两者以确保电路板处于良好的出厂状态。

    尝试弄清楚问题在编程链中的哪个位置发生、以便我可以提供更多建议...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好 Ralph Jacobi、

    我曾尝试使用 Keil IDE 和 CCS、以下是错误图片、请查看并提出建议。 在 Keil IDE 中、"无法初始化"错误

    以及来自 CCS 的"Error connecting target"/"Unable to connect target"。

    我安装了 CCS、并且在调试时打开了"NewTargetConfiguration.ccxml"文件、并且该错误在末尾出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    您似乎使用的是手工制作项目、这不是验证硬件是否正常的好起点。

    请为您的 LaunchPad 使用 TivaWare 示例、例如 blinky。

    您可以从 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 获取 TivaWare

    示例项目可在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards 下找到、然后选择您的 LaunchPad 以查看项目列表。

    您可以通过转到'Project'->'Import CCS Projects...'在 CCS 上导入工程。 然后浏览到正确的文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ralph Jacobi、

    我已经尝试过 TivaWare 中的闪烁示例、这是结果消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    我一直在尝试找到您问题的其他根本原因。 您能否在插入 USB 的情况下发布 BoosterPack 的图像?

    另请尝试通过本应用手册的第26页测试 JTAG 连接(仅供参考、该部分的几页上提供了有关使用 LM 闪存解锁的详细信息、如果您需要重试): www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、
    我非常感谢你的耐心。
    我必须在此提及、一个通用直流电机连接到板上的3.3V 引脚(然后板上的 LED 变暗)。 这是问题的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    很可能是这样。 MCU 不用于驱动电机。 您通常需要某种 IC 或电路来提供电机运行所需的电流。 如果电路板在未连接电机的情况下工作、这绝对是原因。 电机驱动继电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、

    电路板被破坏了? 应该是新的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高希思、

    如果电路板在未连接电机的情况下工作、我会说它可能仍然正常、但接下来、您需要电机和 LaunchPad 之间的继电器等器件来正确驱动它、并使 LaunchPad 能够按预期运行。