This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:切换 HET 引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725219/tms570ls3137-ep-toggle-het-pin

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在 HalCoGen 的 rtiBlinky 示例中、代码 gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00001)用于切换 HET 引脚0。  

切换其他 HET 引脚的值是多少? 在哪里可以找到这些信息?  

非常感谢、

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini、

    我相信您只需将 XOR 位位置更改为 hetPORT1中的不同位即可。 例如、用^ 0x0000002切换 HET 引脚1

    此处提供了培训材料:
    training.ti.com/.../EN

    我将查看以确认上述内容。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini、
    您可以通过改变 HalCoGen 中的位权重、然后重新写入代码并比较 HET.C 中的值来查看编码是如何工作的
    例如、您可以为任何0-31位更改 DOUT 值、DIR 或 PDR 值、并在生成代码后查看 het.c 中的设置更改。 希望这将解决如何设置这些寄存器。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    如何更改值? 您能否发布屏幕截图以显示"请"?

    非常感谢、

    Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini、
    您是否能够自行解决此问题?
    我现在没有可用于测试的硬件设置、但如果您仍然需要帮助、我可以获得一个。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、不是。 感谢你的帮助。

    谢谢、
    Shiromini