This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 Uniflash 进行调试端口解锁?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729472/tm4c1294ncpdt-debug-port-unlock-using-uniflash

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已经阅读了许多有关如何使用 Uniflash 解锁 TM4C 的主题帖、并遵循了所有说明、但未成功。  我有一个使用 XDS2xx USB 调试探针连接的 Tiva TM4C1294NCPDT 处理器。  我在为器件加电时按下了"复位按钮"。  然后、如所附的屏幕截图所示、单击"解锁"按钮、但屏幕截图中也显示了"解锁器件失败"消息。  有人对我可能会做错的事有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功使用 UniFlash 通过 Stellaris ICDI 解锁器件。 我没有 XDS200 (也许其他人会评论他们是否尝试过 XDS200)。 单击"解锁"按钮时、您是否正在将器件保持在复位状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 您好-感谢您的回复。 是的、我在为器件加电时将 RST 引脚设置为接地。 我使用的是专用硬件、而不是 LaunchPad 开发板。 我的操作顺序为:

    1) 1)启动 UniFlash
    2) 2)使用正确保存的 TM4C1294NCPDT 器件和 TI XDS2xx USB 调试探针加载我的会话
    3) 3)在 RST 引脚设置为 GND 的情况下、I 循环为器件供电
    4) 4)我单击"Fury、DustDevil 和 Tiva Classes"单选按钮
    5) 5)我单击"解锁"按钮、如我之前的屏幕截图所示
    6) 6)我在前面的屏幕截图中看到"解锁器件失败"错误消息

    真的不知道我在这里做了些什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定部件已锁定? 更具体地说、您确定这不是硬件问题吗? (我还要求支持 UniFlash 的人员查看此主题。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好吗?您能详细说明"零件已锁定"到底是什么意思吗? 这是否与确保 RST 引脚确实设置为 GND 相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过锁定、我的意思是器件上运行的软件已禁用对器件的 JTAG 访问。 部件出厂时闪存为空、部件不需要解锁。 当您构建此板并在其上放置一个空白部件时、您是否能够连接 XDS200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈、我认为您解决了这个问题。 如果没有、请回复此帖子、或启动新主题。