This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS12xx:TMS570LS12xx MibSPI 受控模式示例

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727348/ccs-tms570ls12xx-tms570ls12xx-mibspi-slave-mode-example

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试 使用 MibSPI1将器件 TMS570LS1227配置为从器件、但尚未进行管理。

我在 Halcogen 上进行了必要的配置:  

MibSPI1选项卡中:

MibSPI 全局:
   我取消选中 主模式内部时钟框、以将器件配置为从模式。

MibSPI 端口:
  I 已选中 CS、SIMO 和 CLK 的方向框(输入配置)、并已选中 SOMI 和 ENA 的方向框(输出配置)

PINMUX 选项卡中:

   我检查 了 MibSPI1外设、并修复了冲突。

更多信息:

我使用16位传输字长度2作为传输组的长度、我使用单次传输缓冲模式5
 使用示波器检查后、我的主设备工作正常。

这是 我在 Code Composer Studio 中使用的主代码:

#include "sys_common.h"

#include "mibspi.h"
#include "system.h"

int main (空)

/*用户代码开始(3)*/

UINT16 TX[2]={0x0077、0x0001};
uint16 rx[2];

mibspiInit();

while (1)

mibspiGetData (mibspiREG1、0、Rx);
mibspiSetData (mibspiREG1、0、TX);
mibspiTransfer (mibspiREG1、0);
while (!(mibspiIsTransferComplete (mibspiREG1、0)));

返回0;

主器件未收到任何数据,当我用示波器 SOMI 引脚检查时,我没有将任何数据可视化(我一直将主器件的 CLK 和 CS 连接到 MCU)。

我以前很好地将器件配置为 MibSPI1的主器件、但我没有配置为从器件。

我是否遗漏了什么或有什么问题?  

我没有找到 TMS570LS1227器件的示例。 Halcogen 中的 SPI 看起来不同。 如果有一个 CCS 代码示例、那将会很好。

 如果能迅速作出答复,将是非常感谢的。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了我的问题、我将在休假回来后立即分享详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢更新!

    此致、
    米罗