This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:灾难性器件故障

Guru**** 2486305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728929/tm4c1294ncpdt-catastrophic-device-failure

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

有关这一问题的进一步询问;

我们需要更详细地了解微处理器中 ESD 故障的表现。

我们刚刚找到了另一个论坛条目–请参阅

http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/318646/1735906?pi239031350=3

 

Amit 此处所指的是根据勘误表在 USB 上添加电容器–但我们找不到他所指的信息、您能提供有关电容器选择的任何信息吗?

 

我正在研究几个想法(不确定它们是否会帮助我们)

    1. 我们使用连接到 PB0&1的 USB (遵循建议的指南)-但我将考虑为 端口添加信号线路的隔离-也许是缓冲器 IC。
    1. 向 I/O 线路添加限流电阻器。

 

下周我将有三个失败-不幸的是其他人被丢弃。 我们是否能够安排去搭接?

 

你可以帮帮我吗?

 

 

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为气候变化的诋毁者拒绝相信人类在这个问题上发挥任何作用。

    我的报告是、在 MCU 被切断电源并将电缆连接到计算机 USB 端口后、通过 OTG 端口的 PB1引脚的 VBUS 损坏。 经 WA 测试的100R 系列产品连接到 PB1、当为 OTG 器件连接 JP1时、MCU 断电时、将注入电流保持在最大规格以下、为+3V3 LDO 和 MCU 引脚 PB1提供+5 VBUS 电源。

    通过 OTG 端口器件模式提供的 PB1 VBUS 信号的 USBv2规范似乎没有导致 PB1轨二极管在此过程中短路的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定 Amit 是指什么。 损坏是 USBD+和 USBD-还是 PB1? 如何使用 USB、主机、设备、OTG? SPMA056第4.3节中的建议是否遵循?
    www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    由于本次讨论已被拉离线、我将继续并关闭此主题。